Queste istruzioni descrivono come creare un'applicazione CODESYS per il PMX. Si presume un'esperienza di base sul CODESYS: gli utenti più esperti sono liberi di adottare un approccio differente. Ulteriori aiuti si trovano negli esempi installati di serie nel calcolatore quando viene installato il pacchetto PMX e dall'aiuto in linea del pacchetto stesso.
I file necessari si trovano nel CD "PMX CODESYS" compreso nella fornitura di ogni PMX contenete il CODESYS o possono essere scaricati nella pagina di supporto del sito hbm.com.
In questo particolare esempio, il PMX viene usato come un server TCP/IP, stabilendo la comunicazione con il catman AP della HBM.
Il catman AP consente di impostare i canali CPU usando comandi personalizzati, ad esempio per cambiare i valori nominali (setpoint) del PID o similari. Si possono così implementare semplici sistemi automatici di controllo utilizzando il PMX della HBM.
Le funzionalità basilari del server TCP/IP sul PMX sono spiegati nei relativi Consigli per l'uso della HBM. In questo esempio, la manipolazione delle stringhe è stata effettuata utilizzando le librerie OSCAT in dotazione (www.oscat.de).
Dal lato del PMX, l'esempio tratta principalmente il server TCP/IP e l'interfaccia CPU. Le funzioni di comunicazione sul PC sono realizzate con gli script del catman Easy.