Il container raggiunge il suo peso ideale grazie a Multi-Trans e HBM

24 ore: è il tempo che occorre per riempire completamente un container da 30 t di scorie da una fornace di combustione, per poi essere sostituito da un container vuoto. Durante questo tempo vengono generati costi non necessari poiché, per garantire l'impiego ottimale della capacità del container, il personale deve monitorare il processo di riempimento. Nel frattempo, la motrice usata per il trasporto del container resta ferma in attesa. È giunto il momento di progettare questo processo in modo più efficiente. 

I trasportatori elettrici SET 30 personalizzati della Multi-Trans forniscono la soluzione. Durante il riempimento, il veicolo a piattaforma senza conducente sostituisce la motrice usata per il trasporto. Inoltre, l'innovativo sistema di trasporto dello specialista bavarese controlla indipendentemente il processo di riempimento. Il risultato: minor dispendio delle risorse del personale, perciò aumento considerevole dell'efficienza e riduzione dei costi. La Multi-Trans si affida alla precisa tecnologia di pesatura della HBM affinché il veicolo intelligente a piattaforma svolga il proprio compito con affidabilità. Questa tecnologia garantisce l'ottimale sfruttamento della capacità di carico dei container utilizzati, contribuendo in tal modo al controllo affidabile ed indipendente del processo di riempimento.

Multi-Trans – soluzioni individuali per il trasporto interno

  • Fondatori: Mathias Floß e Burkhard Pech
  • Anno di fondazione: 2005
  • Numero di dipendenti: 20
  • Quartiere Generale: Moosburg/Pfrombach
  • Prodotti: rimorchi pesanti fino a 150 t su specifica del cliente, rimorchi elettrici a piattaforma, trattori elettrici, rimorchi a rulli a collo di cigno


Multi-Trans GmbH
Naustr. 1
85368 Moosburg/Pfrombach, Germany
Tel.: +49 (0)8762 727923-0
Fax: +49 (0)8762 727923-75
Internet: www.multi-trans.de
E-mail: [email protected]

Veicolo intelligente a piattaforma senza conducente

Con i trasportatori elettrici ad autopropulsione SET 30, la Multi-Trans ha creato una soluzione di trasporto che offre agli utenti numerosi e redditizi vantaggi. Infatti, il trasportatore è perfettamente adatto ai container a rulli commerciali e le sue dimensioni compatte, l'alta capacità di carico di 30 t metriche e lo stretto raggio di sterzata di solo nove metri, ne consentono disparate applicazioni. Tutto ciò in modo estremamente economico, grazie alla pesa integrata che effettua contemporaneamente alcune importanti attività di monitoraggio e controllo.

Un esempio del processo è lo scenario descritto all'inizio: prima una motrice piazza un container a rulli vuoto sul rimorchio a piattaforma. Poi un dipendente posiziona, tramite telecomando il rimorchio sotto il condotto di scarico, ove quest'ultimo riceve le scorie prodotte dalla combustione durante le successive 24 ore. Raggiunto il massimo peso di riempimento precedentemente impostato, l'indicatore di pesatura invia un segnale al convogliatore a nastro per fermare automaticamente il riempimento. Solo ora, per la prima volta, è necessario che un funzionario guidi la piattaforma di pesatura con sicurezza fino al ribaltabile, usando in modo molto efficiente il poco spazio disponibile. Il rimorchio riceve poi automaticamente il container a rulli dal veicolo elettrico senza impiego di alcun macchinario esterno.

HBM sfrutta la propria esperienza nella tecnologia di pesatura per il piano di carico

I veicoli elettrici a piattaforma senza conducente progettati per gli speciali requisiti dei clienti sono la forza della Multi-Trans. Questa società si avvale sempre dell'esperienza di partner affidabili per sviluppare le soluzioni individuali. Per lo sviluppo del trasportatore elettrico SET 30 fu scelta la specialista della tecnologia di pesatura HBM, poiché una bilancia precisa ed affidabile è l'elemento critico per il successo del nuovo sistema di trasporto.

Usando prodotti della HBM, la pesa fu integrata nel veicolo, realizzandola come richiesto in modo economico con un eccellente rapporto prezzo / prestazioni. Ad esempio, l'installazione dei moduli di pesatura HBM 1-RTN/M2LBR22T con carico nominale fino a 33 t metriche nel telaio del veicolo fu semplice e diretta. Infatti furono necessari solo quattro fori delle dimensioni del modulo negli angoli d'incasso del veicolo. Insieme alla nuova cella di carico a torsione anulare 1-RTN0.05/ 15T, al nuovo indicatore di pesatura WE2111 legale per il commercio per applicazioni industriali ed alla scheda-inserto WE2111-ZCC della HBM, il modulo di pesatura fornisce ora valori di misura precisi ed affidabili per il controllo automatico del processo di riempimento che, in definitiva, aiuta a risparmiare denaro.

Oltre alla qualità dei componenti HBM ed alle prestazioni ideali del nuovo indicatore di pesatura WE2111, adatto specialmente per l'uso industriale e la pesatura di autocarri, fu impressionante il superbo servizio clienti della HBM. Gli esperti della HBM furono sempre disponibili, esaudendo ogni richiesta della Multi-Trans fosse loro rivolta in qualsiasi stadio del progetto. 

Trasportatore elettrico senza conducente SET 30

Designazione: rimorchio elettrico a piattaforma 
Carico pagante: max. 30 tonnellate metriche 
Unità di controllo: senza fili
Superficie di carico: 6000 x 2600 mm
Ruote sterzanti: tutte
Trazione: asse azionato elettricamente 
Adatto per: container a rulli fino a 6 m 
Attrezzatura speciale: pesatura automatica del carico

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.
Multi-Trans Website

www.multi-trans.de