Soluzione innovativa: integrazione diretta di un sensore di coppia HBM in sistemi di trasmissione per applicazioni ad alta velocità
Il sensore T40HS permette la misurazione precisa di una coppia di 1000N con 0,05 % di precisione in ambienti meccanici e termici difficili con torsioni molto elevate.
Se c'è un progetto che merita di essere chiamato "innovativo", è quello portato a termine recentemente dalla società BCSA insieme a HBM. BCSA è un'azienda specializzata in sistemi di introduzione forze meccaniche per applicazioni complicate nell'ambito della torsione, velocità di rotazione, precisione, resistenza e lunga durata.
Poco più di un anno fa, la società francese con circa 30 dipendenti ha partecipato a una gara d'appalto per la realizzazione di un sistema di trasmissione meccanica per un banco di prova F&E in un'area utilizzata dall'aeronautica. I più grandi nomi nella produzione di banchi prova hanno richiesto per il progetto l'aiuto di un cliente finale cinese. L'eventuale successo di BCSA con la sua offerta, sarebbe stato caratterizzato dalla soluzione tecnica del tutto innovativa che l'azienda aveva offerto, con l'integrazione di un sensore di coppiaall'interno della trasmissione.