La tecnologia di pesatura nell’industria alimentare
Le celle di carico basate su estensimetri digitali sono più robuste, durature ed economiche rispetto a quelle basate sulla compensazione della forza elettromagnetica (EFC). Garantiscono una maggiore produttività praticamente per qualsiasi applicazione nel settore alimentare.
Digitalizzando i processi manifatturieri, l’Internet delle cose industriale può comportare maggiori vantaggi in termini di efficienza e produttività per il settore alimentare e del packaging. La tecnologia di misura digitale in particolare offre un potenziale enorme per determinare le quantità di riempimento in modo rapido e preciso, con conseguenti risparmi maggiori – diversi milioni di Euro ogni anno in alcuni casi – come dimostrato dall’esempio di un produttore di latte di cocco a Shanghai. La tecnologia analogica impiegata in precedenza può essere digitalizzata in modo facile e affidabile con l’elettronica del trasduttore, e integrata su una singola piattaforma.