Dal concetto di personalizzazione a una soluzione di sensori OEM completa
HBK fornisce soluzioni di sensori personalizzati all’avanguardia. Lavoriamo con i principali costruttori OEM in qualità di partner strategici per soddisfare i loro requisiti più impegnativi. Siamo uno dei maggiori produttori di estensimetri ed elettronica e il nostro centro globale di ingegneria ad alta competenza ci consente di progettare e costruire soluzioni estremamente personalizzate.
Se sei un OEM in cerca di un sensore ad alta personalizzazione, di qualsiasi dimensione, e non desideri effettuare modifiche significative al tuo sistema esistente, allora siamo il tuo partner ideale. Abbiamo soluzioni comprovate in diversi settori di mercato:
Siamo in grado di progettare e produrre una soluzione di sensori personalizzata:
Il nostro gruppo di ingegneri di progetto dedicato aiuta gli OEM ad aggiungere misurazioni di pressione, forza, coppia o carico basate su estensimetri ai loro prodotti aggiungendo un sensore o creandone uno da un componente di terzi. Quando non è possibile utilizzare sensori standard già presenti a catalogo, i nostri ingegneri sono in grado di realizzare una soluzione personalizzata dalla progettazione fino all’assemblaggio finale che comprende sensore, strutture per l’introduzione del carico, cablaggio/sigillo ed elettronica. Siamo in possesso di tutte le certificazioni internazionali richieste e ne rispettiamo i requisiti, di conseguenza possiamo operare e collaborare in tutti gli ambiti della progettazione e dell’assemblaggio di un sensore.
Le offerte principali comprendono:
- Estensimetri per la costruzione di trasduttori (standard e personalizzati)
- Servizi di misurazione OEM per componenti forniti dal cliente
- Sensori su elementi costruttivi come le pale per le pompe per verifiche teoriche
- Assemblaggi che includono componenti per il sigillo e l’introduzione del carico da un unico fornitore
- Elettronica e amplificatori da PGA integrati a schede con protocollo di comunicazione multicanale

Hai delle domande? Contatta un membro del nostro team di ingegneri di progetto dedicato! Saremo lieti di aiutarti.
Il processo: Sensori OEM personalizzati che si adattano al tuo sistema
Fase 1: Incontro tecnico per lo sviluppo di un’analisi a elementi finiti (FEA) dettagliata e lavoro di progettazione:
Un gruppo di ingegneri dedicato lavorerà insieme a te per capire le tue esigenze e quali funzioni desideri attivare nel sensore, oltre a quali componenti potrebbero essere presi in considerazione per le misurazioni. In questa fase, valuteremo la possibilità di trasformare i componenti esistenti in sensori attivi.
Fase 2: Prototipazione rapida e sviluppo dei campioni con verifica teorica:
Una volta predisposto il lavoro di base, inizieremo a creare un concetto e una proposta di prova. In questa fase verrà predisposto uno schema di controllo in cui verranno illustrati il modo in cui si intende rispondere ai requisiti, una stima dei costi con tariffa riservata ai partner per i prototipi di costruzione e un prezzo target per la produzione di grossi volumi. Grazie alla prototipazione rapida, è possibile sviluppare un sensore di prova funzionale in poche settimane. I nostri anni di esperienza e il nostro centro di competenza globale ci permettono di accelerare le tempistiche.
Fase 3: Processi, certificazioni e standard di qualità:
Quando i prototipi sono completi, il nuovo design del sensore OEM viene installato nelle applicazioni per essere testato. Se necessario, possiamo fornire tutte le attrezzature e i protocolli di prova richiesti. Abbiamo una vasta esperienza di PPAP, autorità di approvazione locale e altre disponibili su richiesta.
Fase 4: Produzione di grandi volumi:
Durante tutto il processo di progettazione, lavoriamo con te e con i nostri OEM per garantire una facile integrazione nei tuoi sistemi, facilitando l’esecuzione di misurazioni precise per tutta la durata di vita del prodotto. Una volta che tutte le procedure e le prove necessarie sono state eseguite con esito positivo, il prototipo sviluppato può essere destinato senza problemi alla produzione in serie/in grandi volumi tramite uno dei nostri stabilimenti di produzione in tutto il mondo.
Le nostre procedure di produzione snelle assicurano una produzione di grandi volumi nel rispetto degli standard di qualità più elevati.

Contatta il nostro esperto Mitch Marks
Se avessi domande relative ai test sull'energia elettrica, siamo qui per aiutarti.
Mitch Marks è tra i numerosi esperti di HBM nel collaudo di macchine elettriche e trasmissioni. È Business Developer per l'elettrificazione in HBK - Hottinger, Brüel & Kjær con un Master in ingegneria elettronica. Se hai domande sui nostri prodotti o applicazioni, ti preghiamo di metterti in contatto con lui.
Frequently Asked Questions:
Per restare aggiornati sulle ultime informazioni:
Registrati alla nostra nuova newsletter sui sensori OEM e ricevi gli ultimi white paper, video tutorial e informazioni sulle best practice del settore.
- Consulta la nostra knowledge base sugli estensimetri per migliorare le tue conoscenze e ricevere suggerimenti utili da parte dei migliori esperti di misurazione delle deformazioni.
- Approfitta dei seminari e degli eventi di formazione offerti tramite la global HBK Academy.
Il percorso verso i trasduttori di misura
Questo libro di riferimento gratuito tratta i concetti fondamentali della struttura dei trasduttori: Scelta del materiale, costruzione, collegamento e compensazione.
Soluzioni di mercato:
Macchinari agricoli: Deportanza, perni di carico e misurazioni della coppia in trattori e macchinari per la semina e il raccolto per consentire un feedback continuo su tutti i tipi di movimenti meccanici critici. Ad esempio, i sensori di deportanza vengono piantati a una profondità predefinita su diverse file e in diversi tipi di terreno agricolo. Misurando queste forze in modo preciso, la profondità a cui vengono piantati i semi diventa costante nelle file e nel terreno, consentendo quindi di ottenere il miglior raccolto possibile. L’applicazione dei fertilizzanti o lo spargimento dei semi possono essere adattati in maniera ottimale alle condizioni del suolo presente nel campo.
eBike: I sensori di forza e coppia OEM personalizzati forniscono misurazioni accurate dei sistemi di guida e controllo che determinano un effetto proporzionale sulla potenza del motore assistito. Un maggiore controllo del motore si traduce in un’esperienza migliore e più intuitiva per il ciclista. Progettiamo sensori di forza personalizzati che possono essere realizzati in modo tale da adattarsi al pedale o sensori di coppia da posizionare su altri componenti rotanti per definire e misurare il feedback.
Energia: Sensori per feedback continuo in valvole smart progettati per monitorare e misurare con precisione la posizione, la condizione e la portata della valvola per un controllo e una misurazione precisi delle portate.
Dispositivi medici: dai sensori che sopravvivono a centinaia di cicli di autoclave ai letti di ospedale, ai sensori di pressione con pompa per infusione, quasi tutti i dispositivi medici con una presa sono dotati di un sensore di pressione, di forza, di carico, di coppia o di un estensimetro per il monitoraggio degli effetti meccanici. Ad esempio, realizziamo sensori progettati per opporre una resistenza alla forza e che possono essere costruiti in modo tale da sopportare i rigori di numerosi cicli di autoclave.
Veicoli fuoristrada: Dal carico utile a bordo di un veicolo, alle condizioni di sovraccarico, alle pese per veicoli commerciali, i nostri robusti sensori di carico e coppia sono costruiti usando materiali robusti e resistenti alla corrosione come acciaio inossidabile e alluminio. Progettiamo sensori che offrono il massimo livello di protezione ambientale e durata oltre alla conformità ai requisiti ANSI. Un esempio può essere quello dei sistemi di rilevamento del carico per piattaforme articolate che sono progettati per garantire precisione ed efficienza e risparmio di tempo, denaro e risorse.
Robotica: i sensori di coppia a torsione articolare e i sensori di carico sono progettati per misurare la coppia nell’articolazione o il carico nel piede nei robot (pinze e attuatori).
Strumenti scientifici: Sensori di pressione progettati per misurare con precisione e automatizzare la quantità di raccolta ed erogazione dei materiali all’interno di macchine come quelle per il sequenziamento del DNA e sensori per la misurazione delle impurità e degli agenti chimici tramite l’uso di macchine per la cromatografia a gas.
Strumenti smart e alloggiamento degli attuatori: Sensori basati su estensimetri estremamente personalizzati e completamente integrati per poter essere inseriti in strumenti smart e alloggiamenti degli attuatori o dovunque all’interno del sistema meccanico, in modo tale da offrire la massima flessibilità e progettare la cella di carico in base alle esigenze del sistema e alle specifiche desiderate. Ad esempio, è possibile usare sensori di coppia di reazione per fornire una misurazione di una coppia elettrica precisa a un elemento di fissaggio come ad esempio un bullone.
Attrezzature sportive: Sensori basati su estensimetri, sensori di coppia, forza e carico progettati per applicazioni sportive indoor e outdoor che forniscono un feedback in tempo reale su attrezzature come biciclette, attrezzature per fitness e molte altre. Ad esempio, la maggior parte delle biciclette è dotata di potenziometri che usano estensimetri personalizzati per poterli adattare a spazi molto piccoli. I sensori misurano la coppia quando è combinata con la velocità angolare che calcola la potenza. I sensori sono progettati per essere posizionati sul manubrio, sul mozzo della ruota posteriore o sul pedale.
Webinar, articoli e download consigliati:
Il processo: Sensori OEM personalizzati che si adattano al tuo sistema
Scarica la Nostra Nuova Brochure OEM Sensor:
Sign in
Aggiornamento registrazione al sito dal 17 giugno 2016
***Se avete già una login di accesso a HBMshop potete utilizzarla per accedere a HBM.com.
Che cos'è un loading pin?