Il produttore TECHNOLAS Perfect Vision si affida all’amplificatore PMX di HBM per i suoi dispositivi, poiché questo sistema fornisce valori misurati precisi in maniera costante. In questo modo, ogni incisione del laser per la chirurgia refrattiva viene effettuata nella posizione esatta e alla profondità corretta.
L’intervento di chirurgia refrattiva dura solo pochi minuti. Il medico non utilizza lame e il paziente può alzarsi e tornare a casa poche ore dopo l’intervento. Il paziente recupera in breve tempo e senza dolore le sue capacità visive precedenti.
Oggi, in Germania vengono effettuati più di 120.000 interventi LASIK all’anno. Un laser ad eccimeri può essere utilizzato per curare sia la miopia che la presbiopia, oltre che problemi di curvatura della cornea e presbiopia dovuta all’età.
Le tecnologie utilizzate includono il laser ad eccimeri TECHNOLAS® TENEO™ 317 e la piattaforma laser VICTUS® Femtosecond del produttore Technolas Perfect Vision, che fa parte del Gruppo BAUSCH + LOMB.
Una caratteristica speciale di VICTUS® è che il sistema ha possibilità di utilizzo praticamente universali. Oltre all’ampia gamma di applicazioni relative alla cornea, può essere utilizzato anche per interventi alla cataratta. Gli oftalmologi apprezzano anche la qualità con cui possono lavorare: con il laser, tutte le fasi di un intervento possono essere eseguite in maniera perfetta.