Perché il produttore di cuscinetti NTN-SNR ha adottato le celle di carico digitali di HBM
Con il lancio della FIT7A digital load cell,
HBM ha aperto un nuovo capitolo nel settore delle applicazioni per la pesatura dinamica e le misurazioni industriali. Grazie alla sua elevata precisione (Classe C4 in accordo a OIML R 60), questa cella di carico consente di estendere la tecnologia con estensimetri ad applicazioni che finora erano riservate alle tecnologie di compensazione della forza elettromagnetica (EFC).
Tutto questo mantenendo i vantaggi principali dei trasduttori basati su estensimetri, ossia la robustezza attestata da decenni di utilizzo in condizioni industriali avverse, una frequenza di campionamento elevata (180 pesate/min.) e soprattutto un prezzo pari a meno del 60% di quello della tecnologia EFC.
Con la FIT7A, HBM mette in evidenza il suo know-how nel campo dei trasduttori digitali basati su estensimetri. All’inizio degli anni 2000, HBM è stato il primo produttore a introdurre sul mercato le celle di carico dinamiche con elettronica integrata. E le industrie francesi sono state le prime ad adottare questa nuova tecnologia.