Knowledge base di HBM sull’analisi di potenza

eDrive Testing di HBM è l’analizzatore di potenza avanzato che permette di scoprire cosa accade all’interno dell’inverter e della trasmissione elettrica, come se fosse l’inverter stesso a parlarvi. A differenza degli altri analizzatori di potenza, eDrive Testing di HBM fornisce non soltanto dati di misura, ma anche un’analisi approfondita, disponibile in pochi secondi invece che in diversi giorni, anche per le macchine a 6 fasi. Entrate nel mondo dell’analisi reale degli inverter e della trasmissione.

 

.


Video

Che cosa è esattamente e come funziona l’analizzatore di potenza eDrive Testing, che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti nel settore? Per saperne di più, guardate i nostri video su eDrive.

 

 
eDrive Testing di HBM: analisi dei dati delle macchine elettriche in pochi minuti
 
eDrive Testing spiegato da un utente
 
Premio Steinbeis per eDrive

White Papers

Per accedere ai nostri white paper, webinar e video, basta un clic: registratevi con il vostro indirizzo e-mail e ottenete l’accesso immediato. 

 

Misurazione dei parametri di uno schema elettrico equivalente a un trasformatore

Il trasformatore viene utilizzato in molte applicazioni diverse ed è uno dei componenti più importanti della tecnologia della corrente alternata. Nelle applicazioni tecnologiche che utilizzano l’energia elettrica, viene usato per trasformare i parametri elettrici tra diversi livelli di tensione. In questo caso, per garantire una trasmissione efficiente dell’energia sono necessari una buona efficienza e un utilizzo ottimale.

Qualifica e verifica dei sistemi con batteria ad alta potenza

Prima di immettere sul mercato una batteria a trazione, è inevitabile attuare una qualifica e una verifica di questi sistemi. Un banco prova adatto deve coprire un intervallo di tensione e corrente ampio e garantire un’elevata dinamica, oltre a eseguire i test necessari nel modo più realistico possibile e in maniera orientata all’applicazione in questione.

Calcolo delle quantità di potenza con il software Perception

Per la valutazione e le prove delle trasmissioni elettriche nelle applicazioni industriali e per i veicoli elettrici e ibridi è necessario effettuare misurazioni della potenza accurate e altamente dinamiche. Questo articolo tiene conto dei valori di potenza più importanti e illustra alcuni esempi.

Efficienza e mappatura delle perdite nei motori a corrente alternata

Recentemente le macchine elettriche hanno assunto grande importanza in molti settori, tra cui produzione di energia, riscaldamento/raffreddamento, trasporti e elettrodomestici. L’aumento degli standard di efficienza e del numero di dispositivi alimentati a batteria ha portato alla ribalta il tema dell’efficienza dei motori.

Ottenere la costante della tensione della forza controelettromotrice dei motori a magneti permanenti con uno spinotto a un solo giro

L’identificazione dei parametri dei motori a magneti permanenti è necessaria quando si deve analizzare rapidamente il prototipo di un nuovo motore. L’identificazione dei parametri può essere eseguita con test complicati utilizzando l’inverter e un motore elettrico o metodi più semplici che non richiedono alimentazione dell’inverter e macchine motrici.

Misurazione della potenza su un motore a 6 fasi

La valutazione e le prove sui motori elettrici, insieme alle strategie di controllo corrispondenti nelle applicazioni industriali e di mobilità elettrica, richiedono misurazioni della potenza precise e altamente dinamiche.

Misurazioni di potenza su un inverter con modulazione dell’ampiezza dell’impulso con il software Perception

Per la valutazione e le prove delle trasmissioni elettriche nelle applicazioni industriali e per i veicoli elettrici e ibridi è necessario effettuare misurazioni della potenza accurate e altamente dinamiche. Per poter valutare questi risultati di misura, è necessario tenere in considerazione le funzioni e il metodo di funzionamento dei componenti della trasmissione.

Misurazione della posizione del risolutore con i registratori di dati ad alta velocità Genesis

Il risolutore è una macchina elettrica che viene utilizzata in maniera estensiva nelle trasmissioni dei motori elettrici per misurare la posizione del rotore necessaria per l’algoritmo di controllo del motore. Grazie alla sua robustezza, il risolutore è la scelta ideale in ambienti ostili, dove il motore elettrico è soggetto a sollecitazioni meccaniche e vibrazioni, ad esempio nelle applicazioni dei settori dell’automotive e aerospaziale.

Calcolo delle grandezze vettoriali spaziali e del momento dell’intercapedine d’aria dei motori asincroni

I registratori dati Genesis HighSpeed di HBM sono particolarmente adatti per le misurazioni su motori a induzione a corrente alternata alimentati da inverter. Grazie al design modulare, questi sistemi di misura permettono di utilizzare un numero di canali illimitato offrendo frequenze di campionamento elevate.

Calcolo e rappresentazione delle grandezze misurate nella tecnologia dell’energia elettrica come vettori spaziali con il software Perception di HBM

I vettori spaziali sono usati spesso per rappresentare in modo chiaro e conciso le grandezze misurate ni sistemi di conversione dell’energia elettrica, quali trasformatori o motori a induzione. Se i vettori spaziali basati sul tempo sono rappresentati come curve logistiche su un piano complesso, è possibile determinare lo stato di funzionamento di questi convertitori di energia.

Misurazione dei componenti simmetrici in sistemi a tre fasi

La proporzione crescente di energia rinnovabile richiede ai produttori di energia di mantenere un livello di affidabilità elevato e un comportamento definito in situazioni di funzionamento critiche. Il metodo dei componenti simmetrici può essere utilizzato per valutare i punti di funzionamento dei produttori di energia rinnovabile.


Panoramica dell’applicazione

Guardate i brevi video delle applicazioni per scoprire maggiori dettagli sulle funzionalità avanzate dell’analizzatore  di potenza di HBM.

 

 
Capire la trasformazione dq0 con l’analizzatore di potenza eDrive di HBM
 
Spiegazione del controllo di un vettore spaziale

Webinars

I webinar di HBM sono lo strumento ideale per ampliare le vostre conoscenze, in soli 30 minuti. In questa sezione potete trovare tutti i webinar relativi a eDrive Testing e all’analisi di potenza per le macchine elettriche. Registratevi per accedere gratuitamente a tutti i webinar HBM. 

 

Power Analyzers for e-Machines of up to 6-Phases
Fast efficiency mapping of electric drives with 3+ phases
Advanced measurements and analysis at variable frequency
Power measurement on wind turbine generators
This webinar explores how to determine and increase efficiency of wind turbine generators
Efficiency Testing on Electrical Drive Trains (US)
In this webinar we explain what is key to testing electric motors and inverters in the electric drive train.
Integrated test & measurement equipment for electric moto

Storie di successo relative a diverse applicazioni

Come si può usare il sistema eDrive Testing? Qui troverete numerosi esempi di applicazioni che usano il sistema eDrive e le opinioni degli utenti. 

 


Prodotti correlati

Analizzatori di potenza
HBM eDrive testing ha due componenti: l’analizzatore di potenza e il sistema DAQ, usati per testare i motori elettrici.
Perception: software DAQ ad alta velocità
Software Perception, per grandi quantità di dati, ideale per un'acquisizione dati ad alta velocità.
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.