Nella vita di tutti i giorni, tutti noi dobbiamo affidarci ai componenti elettronici integrati nelle automobili, negli smartphone, negli aeroplani e in innumerevoli altri dispositivi, a seconda dell’affidabilità degli stessi. In molti di questi prodotti, sono integrate delle schede a circuito stampato (PCB). L’affidabilità di un’elettronica complessa e di sistemi elettrici completi è il risultato di una progettazione esperta e di test approfonditi.
Le schede a circuito stampato sono esposte a effetti meccanici e termici non soltanto durante la fase di produzione, ma anche in fase di trasporto ed esercizio (ad esempio, deformazione, uso scorretto, vibrazione, urto, esposizione termica).
Durante la fabbricazione di PCB possono verificarsi i seguenti malfunzionamenti e sollecitazioni:
- Sforzo di flessione in fase di installazione di connettori, guide di alimentazione, piastre di raffreddamento, pin di contatto, terminazioni di saldatura o portabatterie
- Rottura durante il montaggio del dispositivo montato a superficie (SMD), della tecnologia di montaggio a superficie (SMT) e del dispositivo a foro passante (THD) e dell’installazione con tecnologia a foro passante (THT) e con pin inserito nel foro (PIH)
- Fessurazioni da sollecitazione e staccamento dei punti di saldatura con sfere allineate in griglia (BGA)
- Picchi di sollecitazione transitori durante la separazione (determinazione di sollecitazioni critiche / sforzi di taglio durante la separazione)
- Sollecitazione meccanica elevata (deformazione) che si verifica con raccordi a pressare, serraggio con viti e processi di incapsulamento negli alloggiamenti
- Hard touchdown delle sonde durante il test ICT
In fase di trasporto e di esercizio, possono verificarsi guasti dovuti alle seguenti cause:
- Carico meccanico (causa statica)
- Vibrazioni e urti (causa dinamica)
- Effetti termici con conseguenti incrinature dovute all'espansione termica (valori α diversi dell'alloggiamento, del dissipatore di calore, del circuito stampato e dei componenti elettronici