Chi ha un cane, sia da compagnia che da lavoro, stabilisce un rapporto molto stretto con l’animale, per questo è importante capire se le forze costanti esercitate da collari o pettorine rischiano di provocare lesioni.
I collari a strangolo, come conseguenza della forza eccessiva, possono provocare danni meccanici o ischemici a cervello, tiroide, trachea, laringe ed esofago. Tendono anche ad aumentare la pressione intraoculare per via della compressione eccessiva sulla vena giugulare.
Nonostante le pettorine siano considerate più delicate per il cane, non esistono prove sufficienti sulle ferite provocate ad aree del corpo come arti anteriori, petto o schiena dovute alla forza esercitata dalle pettorine. Si dice anche che la pettorina altererebbe l’andatura naturale dei cani.
È importante che i proprietari di cani sappiano i potenziali problemi che i loro animali potrebbero dover affrontare, come una pressione e una forza inutilmente esercitate su corpo e articolazioni, lesioni e persino lo sfregamento dovuto a pettorine di misura errata.
Tenendo conto di queste importanti avvertenze e senza informazioni concrete su come questi sistemi incidano sull’andatura del cane o sulla forza esercitata quando l’animale è in movimento e, soprattutto, su quale tipo di sistema sia migliore, HBM ha fornito l’elemento chiave per risolvere il dilemma.