L'analizzatore di potenza viene utilizzato per misurare il flusso di potenza (w) in un sistema elettrico. Questo si riferisce alla velocità di trasferimento elettrico tra una fonte di alimentazione e un dissipatore, quindi l'espressione alternativa della potenza come energia al secondo (J / s). La misurazione del flusso di potenza è un processo critico ma semplice che può essere eseguito con facilità utilizzando un analizzatore di potenza standard. I sistemi più avanzati acquisiscono segnali elettrici ed eseguono calcoli integrati per analisi aggiuntive e complesse.
Che cos’è un analizzatore di potenza?
I principi di funzionamento degli analizzatori di potenza
Gli analizzatori di potenza possono essere usati per misurare il flusso di energia in sistemi a corrente alternata (CA) o corrente continua (CC) con diverse considerazioni per misurare i circuiti CA.
L’individuazione di un periodo di RMS effettivo del segnale elettrico sottolinea ognuno dei calcoli successivi eseguiti dallo strumento di misura. Il tutto è complicato dalle misurazioni CA, dove il valore quadratico medio è tipicamente espresso come valore CC equivalente. Per determinare con precisione l’RMS effettivo di una forma d’onda CA, è necessario calcolare una media nel ciclo della frequenza CA, definito come la frequenza fondamentale del circuito. Gli analizzatori di potenza possono rilevare digitalmente cicli di frequenza per fornire periodi RMS affidabili nella conversione della potenza.
Un analizzatore di potenza deve anche rilevare la tensione e la corrente del sistema. I sistemi tipici acquisiscono direttamente le singole tensioni con divisori di tensione, mentre per misurare la corrente è solitamente necessario un trasformatore. Esso può comprendere una bobina che misura il campo elettrico di un filo che porta corrente, oppure un trasduttore di corrente fluxgate.
Dopo che l’analizzatore di potenza ha individuato ciascuno di questi valori, per ottenere la potenza basta un calcolo matematico.
Analisi avanzata della potenza
Come indicato, gli innovativi analizzatori di potenza non si limitano a misurare la potenza. Spesso sono necessari per misurare diversi valori di energia meccanica, come coppia e velocità, che sono fattori fondamentali per le applicazioni su banchi prova e in produzione. In questo modo si ottengono dati affidabili per valutare prestazioni ed efficienza dei sistemi elettromeccanici. Alcuni dei calcoli e dei metodi analitici aggiuntivi eseguiti con analizzatori di potenza avanzati comprendono:
Mappatura efficiente
Analisi della trasformata di Fourier veloce (FFT) e armonica;
Valori fondamentali di potenza e valore quadratico medio (RMS);
Diagrammi polari e componenti simmetrici;
Vettori di spazio e correnti DQ.
Analizzatori di potenza HBM
HBM è uno dei principali produttori e fornitori mondiali di strumenti di misura elettrici e meccanici per impianti industriali. Offriamo una vasta gamma di analizzatori di potenza equipaggiati con i nostri trasduttori di coppia leader del settore, per la misurazione continua di azionamenti elettrici fino a 51 di potenza con un massimo di 6 canali di coppia.