Come installare con efficienza gli estensimetri elettrici a lamina
Questi video tutorial vi guidano attraverso le fasi fondamentali per installare l’estensimetro senza fatica.
Preparazione dell’estensimetro:
HBM offre una varietà di estensimetri acquistabili anche su HBM Online Shop. Dopo aver disimballato l'estensimetro, posizionarlo su una superficie in vetro pulita e coprirlo con nastro adesivo.
"Usate gli estensimetri pre-cablati per risparmiare tempo nell’installazione. Configurate l'estensimetro con il configuratore HBMshop".
Preparazione della superficie di installazione
La pulizia durante l’installazione è fondamentale per ottenere risultati di misura precisi. Pertanto, questo video mostra come preparare la superficie prima di collegare l'estensimetro.
Scoprite su quali materiali possono essere applicati gli estensimetri e il metodo di preparazione corretto. Per preparare la superficie, sono necessari i seguenti materiali: carta abrasiva, una penna, detergenti e spugne di pulizia.
"Per ottenere i migliori risultati dai vostri sensori, va ricordato che la pulizia è essenziale; se ci sono particelle tra la superficie e il sensore, i risultati di misura potrebbero essere alterati”.
Collegamento dell’estensimetro
L'estensimetro e la superficie ora sono pronti per il processo di collegamento. Per questo processo, HBM offre una vasta gamma di materiali di collegamento per diverse applicazioni.
Questo video illustra il processo di collegamento su una superficie in acciaio con un adesivo a solidificazione a freddo.
Controllare l’installazione dell'estensimetro
Dopo la solidificazione dell'adesivo è importante verificare che l'estensimetro sia stato installato correttamente.
Esaminare visivamente se l'estensimetro è uniforme. Con un ohmmetro verificare l’isolamento e la resistività di volume dell'estensimetro.
Si noti che un’installazione non accurata porterà risultati di misura imprecisi.
"Controllate l’installazione del vostro estensimetro per avere risultati precisi dai sensori".
Realizzare un antistrappo per l’installazione dell’estensimetro
Imparate come creare un antistrappo per l’installazione dell’estensimetro. Va sottolineato che la protezione meccanica dei cavi di installazione protegge anche l'estensimetro da impatti con altri materiali esterni.
X60 è un eccellente adesivo per le installazioni antistrappo.
Installare un estensimetro quarter bridge
Questo video mostra come collegare facilmente l’estensimetro pre-cablato come quarter bridge al modulo amplificatore bridge MX1615B/MX1616B con un connettore facile da applicare 1-CON-S1015.
Questo processo non richiede la saldatura dei cavi.
Inoltre, l’estensimetro è parametrizzato. Vi mostriamo anche come condurre analisi dei valori max/min e rainflow, frequenti nei test di durata.
Imparate come installare l’estensimetro cilindrico LB11
HBM offre una vasta gamma di estensimetri per diverse applicazioni.
Uno di questi è il modello LB11, un estensimetro elettrico a lamina cilindrico da utilizzare nelle viti per misurare la forza assiale.
Guardate questo video e apprendete come integrare l’estensimetro cilindrico LB11 in una vite di misura. Scoprirete anche come collegare la vite ad un connettore pronto all’uso con un modulo amplificatore bridge.
Scoprite di più sulle misurazioni con estensimetro
Ci auguriamo che questi video siano d’aiuto per installare l'estensimetro ottenendo i migliori risultati di misura. Per qualunque domanda, non esitate a contattarci.
Troverete questi e altri video informativi sul canale YouTube di HBM.

Rimanete aggiornati con la nostra newsletter sugli estensimetri
- 4 edizioni esclusive l’anno
- Gli ultimi white paper e tutorial video
- Esempi di migliori pratiche