Il Sistema internazionale di unità, abbreviato in "SI" (francese: Système international d’unités), è il sistema globale per la definizione di quantità fisiche. "SI" è un sistema metrico di unità, il che significa che una delle unità di base è il misuratore. Dopo oltre due secoli di sforzi costanti, le ridefinizioni delle unità di base ampere, kelvin e mole sono state messe in atto il 20 maggio 2019, la Giornata mondiale della metrologia. Il misuratore e la candela erano già stati definiti in precedenza da costanti fisiche. L'ultima condizione da soddisfare era che anche la precedente definizione dell'unità di massa, basata sul manufatto in chilogrammi, potesse essere sostituita.
Il nuovo sistema di unità (SI)
Il prototipo internazionale del chilogrammo (IPK) approvato dalla Conferenza generale internazionale su pesi e misure (CGPM) nel 1889, era il riferimento mondiale per il chilogrammo. È a forma di cilindro di platino-iridio ed è conservato sotto una campana protettiva a triplo vetro nella volta del seminterrato dell'International Bureau of Weights and Measures (BIPM) a Sèvres, vicino a Parigi. Una definizione quale "Il chilogrammo è uguale alla massa del chilogrammo prototipo internazionale" è problematica perchè il peso di questo manufatto chilogrammo si è modificato nel corso degli anni. Anche se questi cambiamenti sono lievi, la causa è l'entità di questi non vengono presi in considerazione, poiché per definizione il prototipo di chilogrammo pesa sempre un chilogrammo, a prescindere se sia davvero così. Con il continuo sviluppo della scienza e della tecnologia, mantenere lo status quo non era più accettabile. Era tempo di sostituire questo manufatto e ricavare invece il chilogrammo dalle costanti fisiche.
Pertanto, la definizione del Sistema internazionale di unità (SI) si basa ora esclusivamente sui valori numerici fissi di sette costanti definitive. Questa nuova "base inalterabile" cambierà radicalmente le possibilità metrologiche. Allo stesso tempo, nuovi standard e linee guida (come DIN EN ISO / IEC 17025; IATF 16949) assicurano che i processi industriali siano più strettamente collegati ad essi.
La ridefinizione del SI permette strumenti di misurazione ancora più precisi e, di conseguenza, nuove applicazioni future. Allo stesso tempo i metrologi consideravano indispensabile un nuovo SI in relazione all'evoluzione industriale e alla maggiore precisione richiesta. Quindi il cerchio si sta chiudendo e la metrologia e l'industria potranno raggiungere un nuovo livello di "qualità".
Autore: Dr. André Schäfer
Per una spiegazione del contesto storico è possibile fare riferimento a questa fonte:
"La natura è universale, quindi le scoperte fatte a Londra sono ugualmente valide a Parigi, a Washington o sulla luna" Terry Quinn
L'autore di "From Artefacts to Atoms"
Terry Quinn, direttore emerito in pensione del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
Quinn è stato direttore del BIMP dal 1998 al 2003. Ha avuto un ruolo in primo piano nella creazione dell'accordo globale sul riconoscimento reciproco nella misurazione, che ha permesso l'approvazione internazionale delle capacità di misurazione nazionali a sostegno dell'innovazione e del commercio.
Bibliografia e informazioni
Terry J Quinn "From Artefacts to Atoms - The BIPM and the Search for Ultimate Measurement Standards", pubblicato da Oxford University Press, New York 2012, ISBN: 9780195307863