Quasi ogni azienda è certificata secondo gli standard di qualità pertinenti (probabilmente la più nota è la EN ISO 9001), un prerequisito che deve essere soddisfatto per essere idoneo come fornitore in una ampia gamma di settori nella produzione e nei servizi. La norma prevede anche che le apparecchiature di misurazione devono essere tracciabili.
Maggiore affidabilità con la calibrazione regolare degli strumenti di misurazione
Che cosa è la tracciabilità?
Tracciabilità significa che deve essere provata una catena continua di calibrazioni in grado di essere tracciate secondo lo standard nazionale e l'incertezza di misura di ciascuna calibrazione è nota e documentata.
Laboratori di calibrazione
L'istituto metrologico nazionale (in Germania, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB) di fatto non può calibrare tutte le apparecchiature di misurazione utilizzate nell'industria per motivi di capienza. Per questo, laboratori di calibrazione accreditati sono collegati al PTB tramite l'organismo nazionale di accreditamento della Repubblica Federale Tedesca (DAkkS). Ciò implica che misurazioni di confronto ad alta precisione tra i laboratori DAkkS e le macchine di calibrazione del PTB assicurano che un Newton sia sempre un Newton o un Newton metro sempre un Newton metro

Il laboratorio di calibrazione HBM è uno dei laboratori di calibrazione più famosi al mondo dal 1977 ed è stato accreditato da DAkkS. È prassi comune per i clienti inviare i loro trasduttori di forza o trasduttori di coppia a HBM per la calibrazione grazie ad una bassa incertezza di misura. Il requisito per la tracciabilità è così soddisfatto: il laboratorio di calibrazione HBM è collegato al PTB (l'accuratezza dei valori misurati e l'incertezza di misura sono noti e documentati) e il sensore è stato calibrato con incertezza di misura nota (documentato nel certificato di calibrazione ) presso HBM.
Trasduttori di riferimento per calibrazioni on-site.
Per le apparecchiature di misurazione che non possono essere smontate e spedite per le modalità di installazione o dei costi e dei tempi necessari, viene applicata un'altra soluzione che soddisfa gli standard di qualità richiesti per gli audit:è possibile eseguire calibrazioni on site utilizzando precisi trasduttori di riferimento (standard di trasferimento) installati nelle stesse condizioni dei trasduttori in funzione. HBM offre trasduttori di forza e coppia per questo compito di calibrazione che, non solo garantiscono un'incertezza di misura estremamente ridotta, ma sono anche robusti e possono essere combinati con moduli amplificatori appositamente progettati a questo scopo per formare catene di misura di riferimento che permettono di ridurre i costi.
Standard di Force Transfer
L' U15 ha dimostrato il suo valore nel campo di forza, coprendo campi di misura fino a 2,5 MN. Il sensore è adatto per forze di trazione e compressione. È realizzato interamente in acciaio inossidabile, sigillato ermeticamente e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP67. Secondo ISO 376, l'accuratezza della classe è 0,5 *. Il campo di misura U15 garantito da HBM è eccezionale: la classe 0,5 viene mantenuta dal 10% della forza di misura massima fino al valore di fondo scala.
*L'accuratezza della classe 0,5 secondo ISO 376 non significa che l'errore di misurazione sia pari allo 0,5% del valore misurato. Infatti, ISO 376 distingue 4 diverse classi di qualità per quanto riguarda l'abilità dei trasduttori in termini di ripetibilità, isteresi, scorrimento e altri parametri. I trasduttori con la minima incertezza appartengono alla classe 00, seguiti da 0,5, 1 e infine 2.


Il C15 è disponibile per applicazioni che richiedono solo forze di compressione. Conforme ai requisiti della Classe 00 secondo ISO 376. Sia C15 che U15 forniscono un segnale di uscita insolitamente alto. Con più di 4 mV / V, i livelli di ingresso dei moduli amplificatori possono essere pienamente utilizzati, ottenendo una risoluzione eccellente.
Trasduttori di riferimento di coppia
Per l'intervallo di coppia, si consiglia TB2 come trasduttore di riferimento. Grazie a un design ottimizzato, il corpo di misurazione costituito da un unico pezzo sotto forma di un corpo cavo e chiuso, il sistema di misurazione è protetto da influenze ambientali come l'umidità. Per questo motivo e il grado di protezione IP67, i sensori sono ideali per le calibrazioni in ambienti industriali. È possibile ottenere prestazioni eccellenti in combinazione con uno strumento di misurazione di precisione adatto. Per l'intervallo dal 10 al 100% della coppia nominale, si ottiene la classe più alta, 0,05, secondo DIN 51309.

Questi robusti sensori offrono precisione pratica e possono essere utilizzati anche come sensori master nei sistemi di calibrazione. U15 e C15 sono disponibili anche nelle versioni a doppio ponte. Ciò consente di utilizzare un ponte di misurazione come sorgente di riferimento e l'altro output per il controllo della macchina.
Completamento della catena di misura
HBM offre moduli amplificatori che si adattano perfettamente ai sensori di riferimento TB2, C15 e U15 in termini di gamma di ingresso, frequenze portanti e tensioni di alimentazione. I moduli QuantumX MX238B e MX430B offrono basse incertezze di misura e sono quindi una corrispondenza ottimale per TB2 e C15 o U15. Gli amplificatori sono compatti e leggeri e quindi perfettamente adatti per l'uso mobile. Con moduli aggiuntivi della serie QuantumX, possono acquisire contemporaneamente ulteriori variabili fisiche come temperatura o deformazione in qualsiasi momento.
A condizione che venga eseguita una calibrazione DAkkS i moderni standard di fabbrica garantiscono la tracciabilità agli standard nazionali. Valutare l'incertezza di misura ti consente di posizionare l'ultimo tassello del puzzle. Insieme al calcolo dell'incertezza di misura, al sensore di riferimento e alla calibrazione, viene eseguita la tracciabilità richiesta al sensore on site. HBM ti aiuta anche a valutare l'incertezza di misura offrendo seminari su come calcolare l'incertezza di misura delle catene di misurazione della forza e della coppia