Chiediamolo ad...Angela!
Angela Bäumel Head of the Global HBK Academy. Ingegnere elettrico ha lavorato a vari livelli in HBM dal 1990. Nel tempo libero è appassionata di mountain bike, cucina, fotografia e lavoro artigianale preferibilmente in compagnia di familiari e amici.
5 domande per Angela:
Qual è il tuo obiettivo principale?
Cerco sempre di sviluppare ulteriormente i nostri format di formazione al fine di ottenere una combinazione completa di apprendimento online e di persona - sempre con l'obiettivo di fornire una conoscenza che soddisfi i più alti standard di contenuto e metodologia. Al fine di garantire che il partecipante stia veramente imparando con successo, progettiamo i nostri seminari per includere molte opportunità di interagire attivamente con il materiale secondo un forte taglio pratico. Si deve capire e concettualizzare qualcosa prima di poter applicare quanto appreso nella propria vita professionale e metterlo in pratica.
Allo stesso tempo, gestiamo anche un'offensiva di qualità globale all'interno della HBK Academy. Ciò significa evoluzione continua dei formatori didattici dei metodi, di valutazioni regolari e del nostro contenuto formativo.
Come sei finita in Academy?
Adoro imparare e spiegare. Trasmettere le informazioni tecniche in modo pratico è la mia spinta. Quando HBM ha aperto l'Academy sono diventata formatrice fin dal primo giorno. Nel 2011 sono stato nominata direttrice dell'Academy HBM in Germania. Dal 2019, io e il mio fantastico team siamo responsabili di HBK Academy Hottinger, Brüel & Kjær globali.
Qual è stata la tua migliore esperienza in Academy?
Posso parlare di due esperienze davvero speciali?
Innanzitutto l'apertura del nostro showroom interattivo. Ci è stata data una enorme licenza creativa nella progettazione della nostra area di visualizzazione e dei modelli di visualizzazione. Fino ad oggi, continuiamo a sviluppare la mostra - con lo stesso entusiasmo di prima.
Il secondo momento saliente è stato il fatto che, recentemente, l'intero team dell'Academy ha convertito tutte le nostre offerte di formazione dal 100% di formazione di persona in formazione online e formati di apprendimento misto. E abbiamo creato seminari di formazione "genuini" con molti più contenuti di un semplice webinar.
Potresti descrivere lo stile di formazione dell'Academy?
Per me è importante che i partecipanti entrino in discussione con i formatori. Mi piace il feedback diretto. Domande e commenti sono benvenuti in qualsiasi momento. Preferisco anche spiegazioni più pratiche e meno PowerPoint. A tal fine, ci piace costruire argomenti gradualmente passo dopo passo sulla Smartboard. È perfetto per preparare contenuti complessi e analizzarli dal vivo. Lo stesso vale per la formazione online.
Domanda finale: è essenziale che la tecnologia di misurazione sia divertente?
Non deve essere divertente, ma la tecnologia di misurazione può essere molto divertente. Più capisci il materiale, più divertente è di solito. La maggior parte dei partecipanti al seminario ci ha detto lo stesso.
Hai domande per il nostro collega?
Quindi invia ad Angela le tue domande compilando il modulo sottostante.