Video: dal test sulla coppia a quella dell' energia elettrica - Massimizzare l'investimento del trasduttore di coppia
Dalla prova di coppia a quella di energia elettrica: in questo video ti mostreremo come massimizzare l'investimento del tuo sensore di coppia accoppiandolo con l'analizzatore di potenza della serie eDrive.
Stiamo utilizzando un banco prova per dimostrare un test del motore elettrico con un trasduttore di coppia posizionato tra l'azionamento e il freno. Con questo banco di prova, possiamo controllare la coppia e la velocità per osservare i diversi stati di uscita per imitare gli scenari del mondo reale. Per visualizzare ulteriormente i vantaggi del sistema eDrive, abbiamo mappato l'uscita elettrica e meccanica di un motore elettrico. Guarda il video per scoprire come appare nel software!
Non hai tempo di guardare il video? Leggi la trascrizione:
Dalla prova di coppia a quella di energia elettrica: in questo video ti mostreremo come massimizzare l'investimento del tuo sensore di coppia HBM associandolo all'analizzatore di potenza della serie eDrive HBM. Guardiamo l' hardware.

L'hardware: coppia, analizzatore di potenza e splitter box
Nel banco di prova utilizzato per dimostrare un test del motore elettrico, stiamo usando un trasduttore di coppia che si trova tra l'azionamento e il freno. Con questo banco di prova, possiamo controllare la coppia e la velocità per osservare i diversi stati di uscita per imitare gli scenari del mondo reale. L'uscita dei sensori di coppia e velocità è collegata al nostro analizzatore di potenza eDrive che li allinea con i segnali di tensione e corrente.
Hai anche la possibilità di aggiungere altri canali per misurare la temperatura o le vibrazioni. L'analizzatore di potenza può essere collegato a un PC o un tablet per l'installazione e l'analisi dei dati nel software eDrive. Il sistema potrebbe anche essere impostato utilizzando i comandi software utilizzando la nostra API. Il ripartitore collega le uscite di coppia e velocità all'analizzatore di potenza e offre la possibilità di ripetere i segnali per il sistema di automazione.

Il software eDrive:
Per visualizzare ulteriormente i vantaggi del sistema eDrive, abbiamo mappato l'uscita elettrica e meccanica di un motore elettrico nel software.
Il software eDrive mostra una misurazione di un motore a magneti permanenti trifase. Abbiamo corrente e tensione in rosso e blu e la coppia e la velocità in uscita da un T12HP in rosa e verde. Il sistema eDrive può visualizzare e registrare l'intera larghezza di banda del sensore di coppia e dei segnali elettrici. L'allineamento temporale di questi segnali consente una visualizzazione molto semplice dei parametri misurati che consente agli utenti di prendere rapidamente decisioni. Notare la piccola ondulazione della coppia causata dalla costruzione del motore. Ciò mostra l'elevata precisione e larghezza di banda della misurazione della coppia.

Comprendi il tuo motore a livello di sistema
Per eventi come una fase di caricamento mostrata al centro dello schermo, è possibile osservare da vicino come il sistema elettrico risponde a una variazione di coppia. Ciò consente agli utenti di comprendere il proprio motore a livello di sistema. I dati elettrici e meccanici sono mediati sulla stessa base temporale per eseguire misurazioni di potenza. Ciò garantisce che non vi sia alcuno spostamento tra i segnali, massimizzando l'accuratezza. Il sistema eDrive misura direttamente l'uscita di frequenza del sensore di coppia utilizzando i canali del contatore del timer ad alta precisione. Il segnale di frequenza può essere mostrato ingrandito nella parte inferiore dello schermo.
L' eDrive può calcolare la media di questa frequenza in un breve periodo di tempo mostrato nella schermata centrale a tutta la larghezza di banda. Nella schermata inferiore, il periodo di media della coppia è sincronizzato con i segnali elettrici per il calcolo di misurazioni di potenza ed efficienza estremamente accurate. La possibilità di registrare i dati non elaborati e di valutarli in intervalli di tempo univoci consente di ottenere misurazioni della massima precisione, con la massima affidabilità dei risultati ottenuti.
Aumentare la precisione della catena di misura
Pertanto abbinando il sistema eDrive al sensore di coppia, non solo si aumenta la precisione dell'intera catena di misura, ma si abilitano anche capacità di test più avanzate, ad esempio allineando i segnali elettrici e meccanici a tutta la loro larghezza di banda. Di conseguenza, tu e il tuo team potete ridurre i tempi di sviluppo del vostro e-motor.
Domande? Contatta il nostro esperto Mitchell Marks
Mitchell Marks, business developement manager è tra i numerosi esperti HBM nel collaudo di macchine elettriche e trasmissioni. Ha un master in ingegneria elettrica e non vede l'ora di rispondere a qualsiasi domanda riguardante il nostro laboratorio, i nostri prodotti o le nostre applicazioni.