ひずみゲージ測定の要点を学ぶ ひずみゲージ測定の要点を学ぶ | HBM

ひずみゲージ測定の古典的決定版

ひずみゲージは、応力解析、部品の最適化、安全性試験、技術的な調査作業において不可欠なツールとなっています。また、計測用トランスデューサーの製造に使用される主要部品でもあります。

Karl Hofmannによるひずみゲージを用いた応力解析に関するNo.1リファレンスブック「An Introduction into Measurements using Strain Gauges」で、このトピックの全体像を把握することができます。250ページにわたる豊富な図解で、Karl Hoffmannは、ゲージの選択から取得データの解析と評価まで、ひずみゲージ測定の基本をわかりやすく解説しています。

また、同じ著者による「ひずみゲージ設置のための実用的なヒント」のPDFをダウンロードすることができます。

また、応力解析を目的とした繊維複合材料中のひずみゲージの構造的統合に関するPDF「Structural Integration of Strain Gauges」は、以下からダウンロードできます。

参考図書のダウンロードは、下記よりログインしてください。

ご登録内容

すべての技術資料ダウンロードが可能

*** HBMshopのログインアカウントをお持ちの方は、同じ情報でログインできます