確実な精度: C6の品質を誇るHBMのロードセル
HBMは、商取引用としては最高となる、6000目量を実現する標準品ロードセルを 「 precix 」 シリーズと称してご提供します。この精度はOIML R60 に準拠したC6クラスで、標準品として既に幅広く使用されている3000d クラスのロードセルの、更に上を行く優位性をご提供します。
- よりフレキシブルなロードセルを使ってコスト削減:違った最大容量や精度クラスのロードセルを別けて使用することに代えて、1種類の precix を使用することで全てが満たされます!例えば、秤量15kgで5g目量の秤が必要とします。さらに、 秤量30kgで10g目量の秤も必要だとします。そんな場合、秤量30kg、5g目量の秤ならそれぞれの目量を変更することなく、双方の要求を満たすことができます。
- より高い計量精度は、商取引用途でなくても必要とされます。特に、温度影響が伴う計量プロセスにおいては常に要求されます。
Are your load cells as precise as the precix products of HBM?
See our technical article: Vague results – load cells of accuracy class C6 under test.