ノルウェーのバイキング船博物館のユニークなプロジェクトに、HBKの完全な測定システムが採用される
背景
2025年、2026年には、現在のバイキング船博物館を拡張した新しいバイキング時代の博物館がオスロのビーグドイ半島にオープンしますが、このエキサイティングな新プロジェクトの一環として、移転中の船や遺物を安全に取り扱うための準備がすでに進められています。
オスロ大学の文化歴史博物館内にあるViking Ship Houseには、Tune、Gokstad(Sandefiord)、Oseberg(Tønsberg)、Borreの墳墓から出土した3隻のバイキング時代の埋葬船が展示されています。
現在のバイキング船博物館の拡張版として建設された13,000 m2の新館は、3隻の壮大な船を中心に、バイキング時代の全体像を示すものとなります。気候が調整され、新しいサポートシステムを備えた新館は、博物館のユニークな遺物を何年にもわたって安全かつ確実に保管します。
挑戦
このプロジェクトに備えて、博物館の保存とコレクション管理の専門スタッフは、建設プロセスと新しい建物への移行の両方において、船と工芸品の安全な取り扱いを確保するために、ノルウェー政府の建設・不動産関連の主要アドバイザーであるStatsbyggや外部の専門家と密接に協力してきました。 しかし、この作業を行う前に、船の重量を正確に測定する必要があり、ここでHBKが協力することができたのです。
船の計量には主に3つの目的があります。総重量の決定、重量配分の確立、そして形状の変化につながる吸湿などの経年変化の監視です。また、3Dスキャンの手法と合わせて考えると、重量分布を把握することで、博物館のスタッフが船の潜在的な変化を理解し、効果的に改善することができるようになります。
ニーズへの対応
船を安全かつ確実に移動させるために、船の周りに鋼鉄製のリグを作り、仮設のレールシステムを敷設します。ここから、船を新しい展示場に降ろしていきます。しかし、鋼製のリングを作る前に、エンジニアは十分なデータを収集する必要があります。船の移動と重量測定は、荷重や応力の変化を最小限に抑えるか、できれば排除しなければならないため、困難な作業になることがよくあります。そのため、このプロジェクトのエンジニアは、多くの吊り上げ・計量ポイントを特定し、それらのポイントがすでに支点となる負荷がある位置に確実に設置するようにしました。
実際には、すべての垂直サポートにロードセルを固定し、キールサポートビーム(船のキールが乗っている大きな形状のビーム)のどこにロードセルを設置するかを慎重に選択することになりました。さらに、新たな応力が発生しないように、ロードセルはすべて2個1組で設置しました。
垂直支持部には、ねじ切りされたロッドを介してロードセルに力を伝達するためのスプリットバーが固定されました。また、キールビームの側面には角型のブラケットをネジ止めし、2本の12mmのネジ付きロッドで2つのブラケットを接続しました。垂直方向のねじ切りロッドは、再び荷重をロードセルに伝えました。 すべてが設置されると、エンジニアはあらかじめ計画された順序でこれらのロッドのナットを慎重に回し、船を2.5mmゆっくりと持ち上げました。これだけで重量が確定した。
しかし、より大きなゴクスタ号の重量を測ることになったとき、いくつかの追加の課題があり、ここでHBKが手助けすることができました。キールサポートビームに沿った計量ポイントが移動リグで利用されていたため、ロードセルに力を伝えるブラケットをネジと2本の約12mmのロッドで固定する代わりに、エンジニアは3本の24mmの硬化スチールロッドを持ち上げポイントで使用する必要がありました。これを高精度で配置する必要があるため、船の振動を最小限に抑えながら、大きな穴を慎重に開けなければならなかった。
このプロジェクトでは、HBKのZ6ロードセルを様々な計測ポイントに設置し、QuantumX MX1615Bストレインゲージアンプとcatman® APソフトウェアに接続しました。
「このような名誉あるプロジェクトでは、作業に適した機器を選ぶことが重要であり、それがHBKに依頼した理由です。」
と、文化史博物館コレクション管理部のアンダース・ヘルセス・ニルソン氏は説明する。



「HBKは、課題の要求を満たす優れた製品を提供するだけでなく、デザイン面でもそれに見合った顧客サービスを提供し、途中で発生した問題を迅速に解決してくれました。」
MX1615B は、ダイナミックおよびスタティックな計測で正確な結果をもたらすコンパクトなストレインゲージアンプを提供する QuantumX シリーズのひとつです。MX1615Bは、フルブリッジ、ハーフブリッジ、クォーターブリッジ構成のストレインゲージや、ストレインゲージベースのトランスデューサ、ポテンショメータ、抵抗温度計(PT100)、正規電圧(+/-10V)などの正確で安全なデータ収集に適しており、ひずみ、力、変位を収集する際の理想的な選択肢となります。 16個のセンサ入力を備え、コンパクトな筐体に収められたMX1615Bは、FEMモデルのための静的応力試験、寿命解析のための準動的疲労試験、モニタリング作業、材料調査、残留応力解析、メンテナンス作業、さらには現場での一般的な荷重データの記録などが典型的なアプリケーション分野となります。 catman® APソフトウェアと併用することで、簡単なデータ解析を行うことができます。
以前、別のシステムでハードウェアがソフトウェアよりもかなり優れた性能を発揮した経験から、QuantumXとcatman® APソフトウェアは、正確で信頼性の高い結果を達成し続けることを可能にする完全なシステムを同博物館に提供しました。


結論
この大規模で複雑なプロジェクトに必要な需要に対処するために、QuantumXの多機能性とcatman® APソフトウェアの使いやすさが組み合わされ、博物館がそのエキサイティングな新しい旅の次のステージに向けて準備することを可能にし、それ自体が貴重なリソースであることを証明しました。
バイキング船博物館について
バイキング船博物館は国のシンボルであり、世界文化遺産に対するノルウェーの最も重要な貢献の1つであるものを所蔵しているため、その移転をめぐる懸念は常に大きな関心事となっています。しかし、計量技術と要求の厳しい分野におけるHBKの豊富な経験のおかげで、信頼性の高い統合されたソリューションを提供することができ、バイキング船博物館はこの重要なプロジェクトの次のステージに向けて出航するために必要な結果を得ることができました。