接着剤による接着部分は、非破壊テストでは完全に確認することができません。そこで、結合ジョイントを恒久的に監視して構造状態を記録し、確実に接合力をモニタリングできるようにすることが必要になります。
このような監視は、コンポーネントの特に損傷に敏感な位置(ゼロひずみ点 [1] と呼ばれる)に単一のひずみゲージを接着することで、非常に簡単に実行できます。接合箇所の表面上に単純なオーバーラップ接着するというこの特別なひずみゲージの貼付法は、接着が損傷していない場合にひずみがないことを特徴とします。損傷が発生するとすぐにひずみ分布が変化し、明確な測定信号が記録されます。
この有望な SHM アプローチの課題は、事前に計算した位置でひずみゲージを可能な限り正確に配置することです。ただし、わずかな配置ミス(<200 µm)や結合厚の変動により、測定信号が変化します。そのため、ひずみ変化の測定値を補正する必要があります。