問題点
試験計測に馴染みのない人は、その規模と範囲に驚く事でしょう。 最終消費者、産業界、建設業界、そして現代のビジネスに至るまで、市場に出るものは全て何らかのテストや品質管理を受けて流通しています。 椅子が数日で壊れたり、自動車の部品が物理的なストレスに負けたり、パイプが液体の内圧に耐えられなくなったりすることは、今日では考えられないことです。 製品保証は、素材や部品の段階で数え切れないほどのテストよって裏打ちされるのです。 そして信頼性の高い正確な結果を得るためには、Hoytom社製のような最高品質の機器を組み込んだ機械によって試験や制御が行われます。 これらはすべて、、これらの機械のユーザーが設定した採算性やリードタイムなどのニーズや要求に応じて行われます。
解決方法
Hoytom社が常に最高品質のロードセルを試験機に要求してきたのは、最も重要な点であるデータの信頼性を完全に確保する唯一の方法だからです。 HBKのロードセルを試験機に装備することは、この分野で最高の基準を提供する方法となり、その結果、試験機は3年保証付きで販売することができるようになりました。 さらに、試験機や硬度計にHBKのブランドを冠することで、その安心感や品質が市場で評価され、さらなるマーケティングツールにもなっています。
結果
Hoytom社の試験機に組み込まれたロードセルは、測定範囲全体で最高の精度を保証します。 Hoytom社独自のテスト制御ソフトウェアとカスタム設計のエレクトロニクスとの組み合わせにより、シンプルで直感的な操作で最高のパフォーマンスと精度を実現します。 この品質レベルにより、Hoytom社は国際市場に参入し、その50%を輸出し、Hoytom社が提供する経験や知識だけでなく、試験機の基本技術にも信頼を寄せている顧客から信頼を得ているのです。