この新しいモニタリングシステムは、ポルトガルでの初回の使用時にその機能を実証しました。フライト中の負荷を確実に測定し、期待されるほとんどのデータを配信しました。X方向とY方向の軸力と曲げモーメントは、ロケットの打ち上げから飛行の遠地点(最高到達点)まで正確に決定できます。
残念ながら、地球に帰還している間に意味のあるデータを収集することはできませんでした。パラシュートシステムの技術的な不具合により、パラシュートは最高到達点で計画どおりに展開されませんでした。ロケットが240 m/sの速度で降下していたときに、遅れて開放されましたが、この時点での衝撃力は非常に大きく、ロケットが壊れてしまいました。
下降時の測定値が不足しているにもかかわらず、このデータ全体ではシステムの理解を深めることができました。このように、PICCARDロケット航空機体の空力構造をさらに最適化し、2022スペースポート・アメリカ・カップでの勝利の可能性が高まりました。