風力タービンのモニタリング 風力タービンのモニタリング | HBM

風力タービン: 光学測定システムの設置

風力発電機のモニタリングについて、センサーを適切な場所に設置することから結果・分析まで、お客様のご要望にお応えした設置例を動画でご紹介します。  HBKエンジニアのCarola Corazzaと技術者のSergio Possentiは、 南イタリアの60kW風力タービンに光学式ひずみ測定システムを設置したことを記しています。

当社のお客様から、 風力タービンのエッジ/フラップモーメント, 曲げモーメント, タワーのねじれを 風の速度/方向や風圧などを他のパラメーターとともに監視したいというご要望がありました。.

課題:センサー(ブレードは90°、ハブは360°)と回転部分の光学式DAQシステムの1つが、振動や一般的な環境条件に対処しながら 高所に設置する必要がありました 。

経験が豊富でチャレンジングなプロジェクトを遂行し続けることに慣れているHBKのエキスパートが光学測定システムの導入することでお客様を支援しました。

HBKのサービスとテクノロジーは, 実績があり高品質を理由に選ばれただけでなく センサー、アンプ、カスタム製品、, 設置そして立ち上げに至るまでのプロジェクトに必要な完全なソリューションを提供できたためです。 HBKは測定結果の分析もサポートできるのでお客様は基本的な測定システムだけでなく 安心できるパッケージ全体を選んでいただきました。

設置の際に重要だった点としてはブレードのバランスに影響を与えるセンサーの重量でした。  同じチェーン上にあることで、 光学センサーは軽量化という利点を提供し, それゆえシステムに完璧にフィットしました。

ご質問・ご相談はこちらへ お問い合わせはこちら