MGCplus を使用した推進モジュールの静止成分試験
太陽に向かって:水星への途上
BEPICOLOMBO(ベピコロンボ)計画―欧州宇宙機関(ESA)と日本の宇宙機関ISAS/JAXAは水星の探査を希望しています。探査には、推進モジュールと水星の軌道上を回る2機の宇宙探査機を使用します。
MTM推進モジュールの静止成分試験の的確性認定が最近になって完了しましたが、これには包括的なHBMの計測技術が使用されました。
BEPICOLOMBO計画のためのプログラムは、ESAが定めた要件を満たすためにEADS Astrium GmbHが開発したものです。主要な探査機である水星表面探査機(MPO: Mercury Planetary Orbiter)およびその推進モジュールであるMTM(Mercury Transfer Module)は、ESAによって製造されたものです。日本は、姉妹探査機であるMMO(Mercury Magnetospheric Orbiter:水星磁気圏探査機)を提供しています。