主な用途
各アプリケーションに対応した、様々な精度等級のロードセルが必要です。下記の図は、精度等級の全レンジにわたり、主な用途がどの精度クラスに属するかを示しています。
比較的低い精度クラスのD1からC2に分類されたロードセルは簡単な建築材料の重量計測に十分な精度をもっており、砂、セメント、水などの重量計測に使用できます。
建築材料に正確な比率で添加物を追加することが良くあります。これには、精度等級C3のロードセルを使用する特別な建材用計重器を使用して、灰や砂などの混合添加物を計測します
また精度等級C3のロードセルは、機械の製造に広く使用されます。例えば、ボールベアリングを検査するときに、計重器を使用して品質管理を実施できます。
しかしながら、商店の売り場で使用するスケールや充填機に使用する計重器には、より高い精度が必要です。グラムかマイクログラムの精度が必要です。このアプリケーションで使用されるロードセルは、精度等級のC3からC6になります。
現在のところ、特別な商用卓上スケールや秤量機に採用されているロードセルは、最高の精度等級C6に達しています。ダイナミック秤量機は、重量を評価基準にした商品の生産管理を非常に高い精度で行うことが可能です。食品包装が、典型的な実例の一つです。