S+P Wagetechnik社製の携帯式ワイヤレススケールは、充電することなく4週間作動し続けました。以前はバッテリーの限界があって、平均使用時間はほんの数日でしたから比較になりません。こうした成功は、S+Pの革新的なアイデアと巧みな設計に、HBMの持つノウハウと経験を組み合わせた結果として得られたものです。
携帯式ワイヤレススケールは、積み込みクレーンやスキップローダーを使用した積み込み作業で使用されます。この機械スケールは完全に自己完結型で、オンボードの供給ネットワークには接続されていません。計測データは、ワイヤレスで送信されます。S+P社は、検証済みの移動式スケールのスペシャリストです。
この会社では、これまで20年以上にわたって産業用車両(サイロ設置ユニット、タンクトレーラー、スキップローダー、クレーンなど)で使用するスケールを供給し続けています。こうした移動式スケールにより、車両の積み込みや荷下ろしを需要主導で行うことが可能となり、また保有車両の利用状態を最適化することで、運転コストの削減を実現しています。