Mercedes AMG: ステアリングカップリングの生産
ウイングドアを備えたメルセデス・ベンツ SLS AMG は、確かに多くのドライバーにとって夢のような存在です。Mercedes-AMG 社では、その新型スーパースポーツカーを「魅惑の車」そして「最高レベルのハイテク」という言葉で表現しています。しかし、ハイテクが要求されるのはウイ ングドアの製造だけではありません。生産および品質管理全体にも最高レベルの基準が適用されます。一例を挙げると、DURA Automotive Systems Reiche 社が製造するステアリングカプリングは手作業で取り付けられ、それと同時に厳しい品質管理の対象となっています。ここで使用されるのが、HBM の新しい計測技術です。
420 kW の最高出力を生み出す SLS AMG の 6.3 リッターエンジンは、スポーツカーとしては重い 1620 kg の車体をたった 3.8 秒で時速 100 km まで加速させます。時速 317 km のトップスピードでは、電子制御が働いて速度を制限します。
ウイングドアを装備したアルミ製のスペースフレームボディ、7 速ダブルカプリング駆動装置、そしてアルミ製ダブルウィッシュボーンアクスル、これらすべてが一致して優れたドライビングダイナミクスを実現しています。
SLS AMG は、Mercedes-AMG 社が単独で開発した車としては最初のモデルであり、同社の 40 年の歴史の中でも最高傑作と位置づけられています。