ドイツのブレーマーハーフェンにある、風力エネルギーおよび海洋技術のためのフラウンホーファー・センター(CWMT)は、伝送構造における試験機器および計測機器の設計と配置を担当しています。HBM社は、フラウンフォーファーCWMTのために試験機器および計測機器の製作と設置を行いました。HBM社が選ばれた理由は、特にFINO1で積極的な実績と説得力のある結果、 そしてHBM社が試験機器と計測機器(完全防水で装備されたストレインゲージ)を供給し、2003年に準備が完了した洋上風力発電のための研究プラット フォームがあったからです。この装置は、例外的に強烈な嵐でプラットフォームの一部が破壊されるまで、数年間にわたって全く問題なく使用されていました。 これに加えて、HBM社は有能で国際的なサービスチームを有しており、問題があっても現場で迅速に解決することが可能ということもありました。そして最後に重要なこととして、HBM社では一つの情報源から両方の技術を提供しているため、再現性が保証されている点があります。