EMG社のプレス機がMP85A FASTpressを主要部品として採用
フランスのアヌシー(Annecy)に本社を持つLONG EMG社は、1966年以来、空圧機器や3.5~800kNレンジの油圧プレス機を製造しているメーカーです。同社はHBMの製品を定期的に購入していますが、HBMの新型MP85A FASTpressを採用し、最新式で最高級の計測技術を活用しています。
MOTEK and EUROBLECH 2007で、 LONG EMG社はMP85A FASTpressを組み込んで、変位量と力が高精度に計測できる油圧プレス機を発表しました。
ジェネラルマネージャのStéphane Long氏によると、HBM採用の明白な理由は: “自動車産業の我々の顧客がセンサや電子技術を100 %の精度のために、ますます使用するようになっている。同様に、高級腕時計の品質を保つために、時計産業でもHBMシステムの技術が必要になってきたからです。”
“検証試験の結果、力センサによって達成された精度のおかげで、今まで発見できなかったエラーを検出できることが判明した。ネット経由でPCにつながっているMMCカードに保存した結果を、MP85A ツールキットで活用することにより、各ユーザー独自のグラフィックインターフェースを使用できるようになり、重要な仕様の明確化、可視化により、すべての基準を守ることができるようになった。“との感想をアプリケーションエンジニアのMichel Puthod氏が述べています。
新型の力センサU93 はプレス機には理想的です。TEDSや MP85A FASTpressに簡単に接続できます。高速で多チャンネルの入出力データ処理により、プレス機を効率よくインテリジェントに使用できます。設定変更へのアクセス権限を項目別に限定することができ、運転上のミスを防ぎ、安全性を確保します。プレス機市場の競争激化により、生産をヨーロッパにとどめるための技術革新が生まれています。同時に、技術の面でも魅力ある製品オファーが可能になりました。これがまさしく、EMGプレス機がHBMのパートナーになっている理由です。