Siemens - SCANIA社のための、動的なトラック後軸トランスミッション用テストリグ
自動車産業における当社のパートナーであるSiemens A&Dは、車両の試験および点検システム部門を通して、車両および車両部品テストを目的とした革新的なソリューションを世界中で提供しています。スウェーデンのSCANIA社のためにトランスミッション・テストリグを設計する際には、最新のHBM製トルク計測技術をしようすることによって新しい展望が開けました。
スウェーデンのセーデルテリエにあるSCANIAのテクニカルセンターに、疲労、耐用年数、およびトラックの後軸トランスミッション機能のデータを判定する目的で、4-マシン・テストリグが設置されました。このテストリグは、特に、タンデム車軸の有無に関係なく大荷重車両用の後軸トランスミッションの開発に使用されています。こうした理由から、試験室には駆動装置およびローディングユニットとして合計4台の電子機械が必要となります。
堅牢なテストリグ制御装置である高速制御システム(CARSTC)、および柔軟なオートメーションシステム(CATSNT)を使用することにより、この高機能のテストリグは、要求される動的応答で、幅広いタイプの機械構成(2、3または4マシン運転)およびそれに付随する制御モードを制御することができます。