DIN EN ISO 376
DIN EN ISO 376 は、力トランスデューサ(センサ) または測定チェーン(一般に標準では力証明装置と呼ばれます)の校正プロセスを記述しています。このプロセスは、基準力トランスデューサまたはトランスファースタンダードとして使用されるセンサに使用されるか、測定不確実性の判定に厳しい要件がある場合に適用されます。 この手順では、公称(定格)力を数回、段階的にプリロードし、それぞれ 120度づつ回転する 3 通りの取り付け位置で 8 または 10 の負荷ステージにロードし、クリープ測定を行います。
次に、使用する各校正済みの力センサには校正証明書が付属しています。この証明書は、センサの精度クラスを示し、特性値を評価して文書化しています。校正証明書には、使用される標準テストマシン、使用される信号コンディショナ、および校正時の周囲条件(温度、空気圧など)に関する情報も含まれています。
ヒント:対話型のオンライン 校正証明書はここからアクセスできます。DIN EN ISO 376 に準拠したキャリブレーションの個々の要素については、ドイツ連邦共和国( DAkkS )の国内認証機関からの校正証明書に基づいて、系統的に説明されています。