鍛造精度の向上にひずみセンサを活用
世界最大の自動車部品サプライヤーの一社で、中国・平湖市に拠点を置くヒルシュフォーゲル・オートモーティブ・コンポーネンツ(Hirschvogel Automotive Components)社は、HBMのひずみセンサSLBと工業用アンプPMEシリーズのMP55DPモデルを利用して鍛造時の力をモニタリングし、品質改善に努めています。
鍛造は、局所的な圧縮力を使用して金属を成形する製造過程に使用されます。鍛造用の機械は、高荷重に耐えられるものであり、カム機構によって電動モータの回転動作をハンマまたはスライダと呼ばれる部分の往復直線運動へ変換します。
鍛造には大きな力が必要で、ワークピースに加えられる力は鍛造機械の加圧能力を超えることがあります。力は数MNにも達することがあり、記録された世界最大応力は800MNです。このため鍛造は、機械と作業者の両方にとって特に危険な工程です。