タンクの重量を測定する際には、それぞれにロードセルを配置した 3 つの荷重支持点に載せるのが最適です。この状態を「静定」と呼びます。重要なのは、全荷重を 3 つの荷重支持点にできるだけ均等に配分することです。直立型タンクや吊り下げ円筒型タンクの場合、こうした要件を満たす最善の方法は、3 つのロードセルをタンクの垂直軸から等距離に置き、しかも互いに他のロードセルから同一平面上で 120°の角度になるように配置することです。図 1 に、横置き型タンクの支持点の配置を示します。
システム内の支持点すべてにロードセルを装備できない場合には、荷重を不均等に配分することをお勧めします。ロードセルのある支持点には、必ずロードセルのない支持点よりも大きな荷重がかかるようにすれば、計量装置の全体的な精度を向上させることができます。システムの設計並びにロードセルの選定を行う際には、可能であればすべてのロードセルに対して同じ大きさの荷重がかかるようにします。