開発中の計測システム
高い応力を高サンプリングレート(最大毎秒100メガサンプル)での計測環境は、使用する計測器にとって非常に厳しい条件となるのは明らかです。1980年代には、ABBはすでにデジタル試験データシステムの設計の先駆者となっていました。この早期の研究は、現在HBMが製品として提供している過渡的データ記録装置のGenesis HighSpeedファミリーの基礎となっています。ABBは、現在もこのシステムの開発でHBMと緊密に協力し、現在のシステムは9世代目になります。
Korhonen氏はまた、次のように語っています。「システムが、他のユーザーが多数いる市販の製品として開発され、サポートと更新を受けられることは、私たちにとって大きな意味があります。当社では、すべての試験施設でGenesisとPerceptionを使用しており、改善すべき点についてHBMと建設的な意見交換を進めています。これらは定期的に更新され、一貫性のある効果的なツールセットであることから、安心して利用することができます。」
フレキシブルなシステム
各計測ラックには、4チャンネルのレシーバーカードを搭載するためのスペースがあります。各チャンネルは光ファイバーケーブルでデジタイザーに接続され、そこでアナログからデジタルへと変換された信号が、.ルードビカの試験所には、Genesis HighSpeedシリーズの計測ラックが4つあります。必要なモジュールはラックに直接差し込むことができるため、システムはフレキシブルに運用できます。大規模な試験の場合、複数の計測ラックを組み合わせて使用できます。
各計測ラックには、4チャンネルのレシーバーカードを搭載するためのスペースがあります。各チャンネルは光ファイバーケーブルでデジタイザーに接続され、そこでアナログからデジタルへと変換された信号が、Perceptionソフトウェアに送られて検証と処理が行われます。ルードビカの試験所と試験装置は、約30名の優れた技術者によって2交替制で稼働しています。