ビデオ: アプリケーション別に最適なひずみゲージを見つける方法

ひずみゲージには数多くのタイプがあります。各アプリケーション向けに、適格なひずみゲージの選択方法をご紹介します。正しい情報により、「正しい」ひずみゲージを選択する事が可能になります。

このビデオでは、HBMアカデミのAngela Baumel氏が、アプリケーション別に最適なひずみゲージを見つける簡単な方法を説明します。 ひずみゲージの選択する場合に、考慮すべき3つの要点について解説します。詳細に関しては、このビデオをまずご覧ください。

ひずみゲージの選択ガイド

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。