トルクセンサを使用する利点
トルクセンサを設置(ドライブトレインの途中に、特別に軸部かアダプタに適合させた形で)することが、圧縮機に伝達されるトルクを直接計測する洗練された方法です。この方法を使用することは、計測システムは、被測定体(ゆえに、軸部)の不可分な一部分なので、両者は、当然一緒にしか校正できないことを意味します。
トルクセンサは、高い信頼性で、最大限のトルクを伝達するように設計されているうえ、同時に、高感度です。生産者が、トルクセンサをトルク校正機で校正して、必要なトルクに対して認定証を発行します。
ドライブトレインや校正機に対して、簡単に着脱できるように設計されています。計測信号は、入力シャフトと一緒に回転しているトルクセンサから評価ユニットに無線で送信されます。逆に変換器に信号を送る場合も同様です。
トルクセンサを使用すると、直接、非常に正確なトルク計測ができるうえに、次のような利点があります:
- 非常に短い信号伝播遅延は:非常に高速な制御を実現
- 動的トルク信号(6 kHzまで)のバンド幅が広い:エンジンやシャフのトレイン上の動的挙動が検証可能
- ベアリング、ブラシの接触、スリップリング、バッテリ等はすべて不要:完全にメンテナンスフリー
- 非常に長いサービス時間、MTBF 20年以上:サービスまでの時間がシステムと同じ
- 各アプリケーションに対して最適化しており、ATEX認証をうけています: 追加の設計や認証は不要
トルクセンサは過去数十年にわたって自動車用パワーテストスタンドで主に使用されてきました。エネルギーコストの上昇、これまで以上に厳しい排出値規制、さらに駆動技術関連の発展により、他の産業、例えば、石油·ガス、海洋産業でもこの技術を採用するようになりました。
この分野での応用における運転コストが高くなるにつれて、古典的なパワーテストのアプリケーションに加えて、ますます制御分野に使用されるようになっています。