CSB4/1 サミングボックス
ピエゾ式変換器・センサのインストールをシンプルにします。 CSB4/1 サミングボックスは、最大4個のピエゾ式センサをパラレルに接続し、一つのアンプに入力します。 ネジで止めることができ、すべての入出力は電気的に絶縁されています。
力変換器のアクセサリ
ピエゾ式変換器・センサのインストールをシンプルにします。 CSB4/1 サミングボックスは、最大4個のピエゾ式センサをパラレルに接続し、一つのアンプに入力します。 ネジで止めることができ、すべての入出力は電気的に絶縁されています。
ピエゾ式フォースワッシャにはプリストレスが必要です。 新しい プリストレスエレメントのCPS は、簡単で定常的なプリストレスを確実にします。 ステンレス製で、ボルトピッチと同様に典型的なプリストレス力に要求された硬さを提供しています。