EHEDG認定ロードセルによる保護カバーのなしの自動重量チェッカー
計量技術と分別の専門会社LIEBEL社とVC999社が共同開発した4レーンの自動重量チェッカーが、IFFA 2013に初めて出展されました。 斬新な点は、ここで使用されている計量·計測部位が同類の計量装置とは対照的に、どのような方法でもカバーがされていません。この革新的な設計は、HBMのEHEDG認定PW27ロードセルによって可能になりました。
この過負荷保護機構が組み込まれたPW27は衛生的な無菌仕様と組み合わせることにより、外部に露出した方法で設置しても汚染されない構造を持ち、非常に価値の高いロードセルとなっています。このシステムは、安全性、効率性と信頼性の面で新たな基準を確立しています。
LIEBEL社はHBMの重量計測技術をマルチレーン計量機に過去6年間使用しています。特に、大規模な製パン業や冷凍パスタ製造業向けの計量機に使用されています。この総合的で有用な実績とロードセルPW27の特性を利用して、HBMの衛生ロードセルを使用したマルチレーン計量機をVC999と共同開発しました。 PW27は、高い衛生度、徹底した洗浄工程や機械的ストレスに対する耐久性などの点が高く評価されて採用されました。