充填システムは、多くの場合、計量製品の変更や厳密な衛生要件を持つ工程で使用されます。このため、充填装置を定期的に徹底して清掃する必要があります。 この点で、HBMの"イージークリーニング"を実現したロードセルPW25は、MCPI社にとっては大きなメリットをもたらします。「液体や固体の物質とは異なり、粉体はどこにでも簡単入り込みます。このためシステム保護がより困難になり、クリーニングもより複雑です。PW25はいかなる保護を必要としないため、充填システムの設計が非常に容易になります。」Pierre Mosca氏 はそう説明しています。
また、製品変更後の洗浄作業も簡単です。滑らかな表面のステンレス製ハウジングにより、溶媒、水、ウォータージェット(保護等級IP68/IP69K)などでも洗浄できます。
PW25ロードセルには、さらなる利点として最大容量の10倍までの過剰負荷を許容します。「実際の充填工程では、製品は徐々に充填されるため、ロードセルを破壊するリスクは全くありません。しかし、この過負荷に対する許容性能は、組立/分解する場合や、もちろん清掃をする場合には非常に重要な利点となります。」とPierre Mosca氏 は強調しています。