QuantumXによる機体の構造テストをAVIATEST社が実施
AVIATEST社: QuantumXとともに空中へ
航空機産業は、いまや何百万人もの乗客を運ぶ主要な輸送産業の一つです。言うまでもなく、飛行の安全性が最優先されるので、ラトビアのAVIATEST社は数十年にわたり厳格かつ大規模な航空機の試験を実施しています。最先端の技術は、高度なタスクを実行する上で非常に重要です。HBMのデータ収集システムQuantumXは、同社の日常業務にとってなくてはならないものになっています。
過去には、10機以上のソ連製の飛行機やヘリコプターを並べて、本格的な総合テストを実施した時代がありました。専門化が進んだ今日では、AVIATEST社は部品の耐久性、材料、静的強度などの様々なテストにフォーカスしています。40年以上の歴史をもつ同社は、今や、¥欧州連合(EU)に拠点を置く航空産業だけでなく、ロシアとも協力しています。ラトビアの航空産業が全体としてそうであるように、AVIATEST社は東西間の架け橋として機能することを目指しています。