トンプソン氏は、試験技術者としての長いキャリアから、データ取得が部品性能やシステム全体の信頼性を改良するのに、決定的な役割を果たす事を知っています。 レース工学に、彼の専門的技術を応用しました。重要な計測を行うために、トンプソン氏はHBMのSoMat eDAQliteデータ収集システムを全面的に採用しました。
トンプソン氏がeDAQliteを選んだ理由の1つは、正確なデータを提供するだけではなく、コンパクトなのでドラッグレース用自動車の限られたスペースにピッタリと搭載できるからです。 「各構成要素が本当にどう働いているのか」に関するトンプソン氏の知識を、eDAQliteから得られたデータに組み合わせて、レース車両の経過時間(ET)の一貫性、安全、信頼性を改良する事が可能になります。
さらにeDAQliteはレースに、一般的に使用される他のデータ収集システムができないことを行えます。例えば、データ収集システムの大部分は、最大サンプルレートが100サンプル/秒ぐらいですが、eDAQliteは最大10万サンプル/秒です。 その上、HBM eDAQliteは、全米ホットロッド協会(NHRA)選手権ドラッグレースシリーズのスポーツマンクラスに採用されている、数少ないデータ収集システムの1つです。