セットアップ算出されたチャンネル「トリガパルス」
- 測定された力の値は入力信号です
- 事前に定義された値はリミットを設定することができます。
- 「Trigger on going above」が選択されていること。
- 出力はFlag1に与えられます。
この例は、力の値の上の通過をカウントし、表示される例です。
カウント5に達すると、デジタル信号の出力です。その後、オペレータは、再び0にカウントを設定することができます。
次の例は、PMXでどのようにセットアップするイベントカウンタを示しています。算出された2つのチャンネルは、必要となります。
ここに記載した事例は、お客様にご参照いただくためのものです。いかなる形でも、保証や賠償の対象にはなりませんので、ご了承願います。