はじめに
Wが変位に渡って力Fを積分することで測定されます
積分の積分の開始と終了は、イベントで決定されます。デジタル入力には、固定変位、力の値、信号のエッジが使用されます。
PMXで力/変位を統合する作業
測定を行うためのPMXと、力/変位の統合作業

Wが変位に渡って力Fを積分することで測定されます
積分の積分の開始と終了は、イベントで決定されます。デジタル入力には、固定変位、力の値、信号のエッジが使用されます。
例ではHoldブロックは、すでに復帰時にリセットされます。値はより長い保持する必要がある場合、例えばブロックは、デジタル信号によって、または追加トリガーブロックによって外部リセットすることができます。
ここに記載した事例は、お客様にご参照いただくためのものです。いかなる形でも、保証や賠償の対象にはなりませんので、ご了承願います。