ロゼット温度はPX401カードの10-V入力用(LKM電子からなど)。この場合、外部のPt100モジュールによって提供されます。ロゼットのデータシートのための多項式は、補償が行われるとの温度依存性の見かけのひずみを返します。
実際の応力計算は「SG応力解析」グリフで行われます。以下の入力が必要です。
PMXとの応力解析
PMXはロゼットのSGを使用して応力解析に適したグラフを提供しています。ブロックは2主応力を返し、最初の主応力の角度、最大せん断応力やミーゼス参照します。
この例では、3つの固定抵抗器は、ハーフブリッジを形成するようにロゼットに追加します。ロゼットSGの温度補償は、ロゼット温度または応力のない装着されている基準SGのいずれかに基づきます。
ロゼット入力のスケーリングは複雑です。ゲージ率が与えられ、 μm/m以下でひずみが必要とされる。
第1のスケーリングポイントは単純です: 0 mV/V のは、0/ m以下に対応している。
第2点は、1 mV/Vの位置ずれに指定されている。


これにより、ゼロ点を復元することができます。
ここに記載した事例は、お客様にご参照いただくためのものです。いかなる形でも、保証や賠償の対象にはなりませんので、ご了承願います。