この例では、力曲線はおよそ次の通りです。
二つの「ホールド(アナログ)」のグラフは、点s1における力の測定値を保持します。
二つのリミットスイッチは、値がそれぞれの受け入れ帯域内にあるかどうかを確認してください。上昇力は「press」、落下力が「release」です。二つのデジタル出力は、リミットスイッチの結果を示しています。
PMX変位軸上の特定の点での力のテスト
力と変位の計測とストローク動作中、 力は変位軸上の特定の点で測定されます。
測定された力は、受入バンド内に入らなければならないと、 good/badの決定が行われます。力は戻る時にに一度、外向き行程と一度チェックされます。
代わりに、個々の数値の算出チャネルの構造も切り替えることができます。
リミットスイッチは、サブパラメータセットのリミットスイッチで切り替えている。
ここに記載した事例は、お客様にご参照いただくためのものです。いかなる形でも、保証や賠償の対象にはなりませんので、ご了承願います。