この研究は内視鏡カメラのガイド方式に新技術を導入できる可能性があります
デルフト工科大学の生体機械工学研究グループは、スチールケーブルと様々な種類のゴムとの間の摩擦の研究に HBMの力センサを使用しました。 一見これは取るに足りない研究のように見えますが、研究結果はフレキシブル内視鏡カメラ(カメラを先端付けたフレキシブルなガイドホースを持つ)のガイダンスの新技術につながる可能性があります。ことによると医療費を大きく節約するかもしれません。 近い将来の応用例としては、防衛や警察関連のアプリケーションに適用して、例えば、爆薬の検出や閉鎖空間の調査に応用できる可能があります。

HBM製の力変換器
スチールケーブルとゴムの間の摩擦の研究は、Arjo Loeve氏の博士論文用の研究の一部でした(現在、Arjo Loeve氏は博士研究員です)。 この研究は、人体の診察に使用する内視鏡のフレキシブル挿入部のガイダンスに関する新技術の開発をテーマとしていました。 フレキシブル内視鏡を人体に挿入している時に、望ましくない屈曲部が内視鏡ホースに生じる場合があります(それは、患者の腸に苦痛を伴うストレッチングなどの問題を引き起こす可能性があります)。 これは結腸鏡検査の際に腸穿孔などの有害な合併症を起こす場合があります。 いくつかのメーカーが実際にフォームガイダンス技術を実用化しましたが、機能はまだ最適ではないうえ、非常に高価です。 ほとんどの内視鏡が、まだフォームガイダンスを使用していないので、ホースの形状を固定する方法が限定されています。