catmanのソフトウェア保守の契約料金を節約

HBM Test and Measurement社(HBM)は、catmanデータ収集ソフトの多年度保守契約に関する特別パッケージの提供を開始

HBMはcatmanデータ収集ソフト の保守に関して最大5年間の多年度契約を提供することにいたしました。 これによりお客様は技術サポートを直接受けることができます。 契約期間中はソフトウェアのアップデートが無料で受けられ、アップデートのタイミングは事前に連絡されます。

HBMは計測効率を上げるだけでなく、顧客ニーズの変化に対応できる最新のバージョンを開発しました。 電力用の機能ライブラリが利用可能になっています。 ホイール力のセンサ計測値を積算して、catmanにより最大4台のカメラ信号と同期したデータ取得が可能です。 レポート作成用に処理済みの計測データを可視化データして、マイクロソフトのワードやエクセルに自動的にエクスポートできます。 また、計測後の処理に使用する一般的なソフトウェアパッケージ向けに、保存とエクスポート用のフォーマットが多数使用できます。 分類(レインフロー法とタイムアットレベル法)がオンラインや計測後に行えます。 自動シーケンスでプロセスを自動化できます。例えば、スクリプトを使用してテストの自動評価を実行できます。

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。