中国でHBMデジタルロードセルによるココナッツミルクの高精度充填
中国のマシンメーカーBest Crown社によって採用されたHBMデジタルロードセルのおかげで、同社のユーザーであるShanghai Dairy Milk社は毎年数億円ものコスト削減を行っています。計算は簡単にできます。 Best Crown社 の装置で、充填量を高精度に制御する事により過剰な充填からくる「無料サービス」部分を、正確に減少できます。この過剰充填は、パッケージに示された公称充填重量を保証するためのセイフティマージンの大きさに関係しています。
より洗練された要求をもつ国内の中産階級の台頭と輸出の新規増加により、中国の食品産業は、長年、高度成長期にあります。食糧の充填と梱包における効率と信頼性は、マシンメーカーとそのユーザーにとって共通の最重要課題です。
Best Crown社(中国のマシンメーカー)は、新型ココナッツミルク充填マシンにFIT/5 load cell from HBMの採用を決定しました。これは十分に元が取れる決定です。