速くて効果的なセンサスケーリングの「古典的」方式は、2ポイント式です。電気値と物理値の関係を表すリニアな特性線が作成できます。2ポイントスケーリングは直接センサチャンネル上に設定できます。入力すべきデータはセンサデータシートに記載されています。
実務上のヒント: PMXセンサのスケーリング方法
基本説明
ここでは PMX に使用されるセンサのスケーリングを決める様々な方法を説明します。実行するには、各方式に適した校正プロセスからのデータが必要です。一般に、スケーリングとは電気値と物理値、「フィールド値」(例:mV/V)→「プロセス値」(例:ニュートン)間を関連づけるものと解釈されます。一例として、DIN51309に従い校正された TB2/200N·m トルクセンサを使用します。この方式はすべてのタイプのセンサに使用できます。
ここで導入される、2ポイントスケーリング、数値表、多項式、一次方程式などの方式は主に不確実性と効力の点で異なります。特にファームウェア2.02で導入された「多項式」の計算チャンネルは、2つの異なったカーブをポジティブとネガティブ入力信号用に使用できます。これは手動スイッチングなしで自動的に使用できます。例えば、時計回りと反時計回りのトルク信号や圧縮応力と引張応力の負荷の場合に非常に役に立ちます。
重要な注意点:
すべてのスケーリング方式に対して、2ポイントのスケーリングを除いて、使用されるチャンネルはデフォルトに設定してください。
デフォルト設定は以下の通りです:
1. 電気ポイント : 0.0000000
2. 電気ポイント : 1.0000000
1.物理ポイント : 0.0000000
2. 物理ポイント : 1.0000000
ゼロ値 : 0.0000000
ゼロ目標値 : 0.0000000
免責に関する注意
本文上で使用された例は、装置の説明を補助する目的だけに使用されています。いかなる保証や法的クレームの根拠としては使用できませんのでご了承上ご参照ください。