トルク計測は非常に広い応用範囲を持っていますが、製造現場で校正されたトルクセンサの精度を、切れ目なくその標準器にまで遡って、高い精度を保証できるトレーサビリティは重要な役割を担っています。
船舶用エンジンの効率向上を行い厳しい環境基準を満たすには、精密計測が不可欠です。高精度で信頼できるトルク計測による船舶用エンジンの最適化は、大きな省エネにもつながるので、厳しさを増す国際規制に対応するための有力な手段といえます。これは特に高い定格トルクの船舶エンジンにおいて重要になっています。
駆動力は角速度ωとジェネレータ/ドライブ間のトルクMの正確な計測値を使用した公式(1)で計算されます:
正確なトルク情報により機械駆動システムの正確な制御が可能になります。これにより、燃焼機関(例:マルチ燃料かガスエンジン)は、最適な範囲で稼働するように制御され、ノッキング、失火、過負荷などを避けることができます。また同時に、燃料消費を抑制します[1]。